Other Parts Discussed in Thread: LMX2492
您好!
你好。 我有一位与 LMX2492合作的客户。 请查看下面他的查询以供您参考。 非常感谢。
在寄存器 R58[1](RAMP_CLK)中、我们可以为斜坡增量选择外部时钟(MOD 总线)。 该时钟是否也用于斜坡状态机? 在这种情况下、所有斜坡触发器是否都将与该时钟同步、因此需要长于斜坡时钟的1或2个周期?
此致、
Ray Vincent
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Noel、您好!
你好。 请查看下面来自我们客户的另一个查询。 非常感谢。
也许我可以详细阐述一下我的问题。 在我们的系统中、我们希望生成慢速频率斜升、因此需要一个慢速外部斜升时钟。 此外、我们还需要使用外部脉冲触发斜坡启动。 到目前为止、这是有效的、但我们意识到、触发脉冲必须长于(至少)一个斜坡时钟周期。 这是最初问题的来源。
我还有一些后续问题:
斜坡时钟是否有任何规格、如占空比要求? 它在上升或下降时钟边沿上递增吗?
在非斜升操作中、斜升时钟是否可以关闭? 如果是、从斜坡时钟启动到斜坡启动是否存在一些启动延迟? 换言之、我们是否还可以触发斜坡时钟启动、而不是具有相同结果的斜坡启动?
很抱歉、问题的范围很小、但在系统中、某些其他功能必须与斜坡同步、因此需要准确的时序规格。 非常感谢您花时间观看!
此致、
Ray Vincent