大家好、
我有一个随机发生的启动斜坡故障问题。 我在 ramp 命令发送之前转储了寄存器。 我发现当故障发生时、会设置 R31中的 CPM_FLAGH。 我的问题是:如果该位被置位、它是否会阻止 PLL 开始频率斜升?
其他寄存器在成功一和失败一之间没有区别。
谢谢、致以诚挚的问候
Dong
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Noel、您好!
在红圈之间、我关闭了 LMX2491以及射频芯片以节省功耗。 然后执行数据处理。 我的软件流程如下:加电射频芯片-->加电 LMX2491 -->配置 LMX2491 -->启动斜坡-->启动数据采样-->停止数据采样-->关闭射频芯片-->关闭 LMX2491 -->启动数据处理-->重复。
我发现这个问题可能与我的程序序列相关:当我打开 LMX2491电源时、我还启用了 CE 信号、然后我执行 LMX2491程序。 我对 LMX2491进行多次编程、每次都针对不同的寄存器组进行编程。 现在我更改为:为 LMX2491加电、但保持 CE 为低电平(禁用)、 然后我执行 LMX2491程序、在编程后、我启用 CE。 现在问题似乎消失了。 需要执行更长的时间测试才能确定。
您认为这一新流程怎么样?
谢谢、致以诚挚的问候
Dong