主题中讨论的其他器件: LMK05318B
我们尝试对 LMK5B12204进行编程 、并发现 TICS Pro 对此器件显示的内容与 LMK5B12204寄存器映射文档(https://www.ti.com/lit/pdf/snau256) 显示的内容之间存在许多差异。 例如:
- TICS 表示控制 OUT0 - OUT3输出格式的寄存器分别为 R52、R54、R59和 R61。 当您将鼠标悬停在"Output Format"(输出格式)控件上时、可在向导的"Set outputs"(设置输出)步骤中看到这种情况。 但是、寄存器映射文档 指出、这些寄存器与输出格式没有任何关系。 实际上、R52将所有位显示为"保留"、即使它仅显示6位
- 寄存器映射文档 显示有一个 R9寄存器、但 TICS 应用程序却没有说明。
- 寄存器映射文档 显示寄存器 R13有几个"丢失..." 但 TICS 应用程序指出这里没有什么可看的。 事实上、TICS 对寄存器 R12 - R38没有任何说明、即使寄存器映射文档 指出这些寄存器中有大量信息。
我们特别要做的是在测试期间手动打开和关闭输出。 在寄存器映射文档中、我们只能找到 一个讨论输出断电的位置、即寄存器 R50。 但是、这不是指 OUT0 - OUT3。 相反、它使用以下内容:
- CH0_1_PD
- CH2_3_PD
- 通道4_PD
- Ch5_PD
- 通道6_PD
- CH7_PD
此时、我们不知道相信哪一个:TICS Pro 或寄存器映射文档。