This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5B12204:TICS Pro 与 LMK5B12204寄存器映射

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK5B12204, LMK05318B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1027066/lmk5b12204-tics-pro-vs-lmk5b12204-register-maps

器件型号:LMK5B12204
主题中讨论的其他器件: LMK05318B

我们尝试对  LMK5B12204进行编程 、并发现 TICS Pro 对此器件显示的内容与 LMK5B12204寄存器映射文档(https://www.ti.com/lit/pdf/snau256) 显示的内容之间存在许多差异。 例如:

  • TICS 表示控制 OUT0 - OUT3输出格式的寄存器分别为 R52、R54、R59和 R61。 当您将鼠标悬停在"Output Format"(输出格式)控件上时、可在向导的"Set outputs"(设置输出)步骤中看到这种情况。 但是、寄存器映射文档 指出、这些寄存器与输出格式没有任何关系。 实际上、R52将所有位显示为"保留"、即使它仅显示6位
  • 寄存器映射文档 显示有一个 R9寄存器、但 TICS 应用程序却没有说明。
  • 寄存器映射文档 显示寄存器 R13有几个"丢失..." 但 TICS 应用程序指出这里没有什么可看的。 事实上、TICS 对寄存器 R12 - R38没有任何说明、即使寄存器映射文档 指出这些寄存器中有大量信息。

我们特别要做的是在测试期间手动打开和关闭输出。  在寄存器映射文档中、我们只能找到 一个讨论输出断电的位置、即寄存器 R50。 但是、这不是指 OUT0 - OUT3。 相反、它使用以下内容:

  1. CH0_1_PD
  2. CH2_3_PD
  3. 通道4_PD
  4. Ch5_PD
  5. 通道6_PD
  6. CH7_PD

此时、我们不知道相信哪一个:TICS Pro 或寄存器映射文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉造成混淆。 之所以全部混在一起、是因为 LMK5B12204的裸片与 LMK05318B 相同、因此寄存器完全相同。 LMK5B12204的输出连接较少、但 LMK5B12204中的其余4个输出不是 LMK05318B 中的 OUT0-3。 通过比较这两者的引脚排列可以找到准确的映射。  

    因此 、LMK5B12204的 OUT0、1、2、3是 LMK05318B 的 OUT1、2、5、6。 这就是 为什么对于 OUT2控制、所有寄存器名称仍然是 OUT5的原因、因为寄存器名称从 LMK05318B 到 LMK5B12204没有变化。  实际上、您可以参考 LMK05318B 的寄存器文档、因为它有一个修订版本、并且 LMK5B12204还没有发布相同的修订版本。  https://www.ti.com/lit/ug/snau254a/snau254a.pdf?ts=1628851492830&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FLMK05318B

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 这一点更有意义。 那么 、应该在 TICS 中选择 LMK05318B 吗? 如果这样做、并且切换到"Raw Registers"视图、则看不到 R52、R54、R59或 R61的任何说明。 寄存器 R13-R38也没有说明。 这似乎表明 TICS 已过期或缺少关键信息。

    将鼠标悬停在控件上时、您需要执行的操作似乎是在向导步骤中、并查看左侧边栏中显示的寄存  器、然后参考 LMK05318B 寄存器映射文档、以便对 LMK5B12204进行编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LMK05318B 和 LMK5B12204寄存器的内容完全相同、因此您可以使用 LMK05318B Ticspro。  

    有关寄存器说明、您可以参阅 Ticspro 中的左窗格或寄存器手册或 LMK05318B。 此外、您还可以检查日志窗口以了解在更改 GUI 中的内容后所做的操作。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认和帮助。