Other Parts Discussed in Thread: LMX2592
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2592 您好!
我目前正在评估 LMX2592 PLL IC。 我的应用要求我以10MHz 为步长提供1-3GHz 范围内的 PLL 输出频率。 因此、为了扫描 PLL 输出频率、是否有任何公式需要设置新的 N 分频器值(写入 R38[12:1])、新的 PLL 分子(R45和 R44)和分母(R41和 R40)值、以更改 PLL otuput 频率? 这将有助于我以10MHz 步长自动执行 PLL 输出频率扫描。
谢谢、
Sathya