This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:频率变化公式

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1027244/lmx2592-formula-for-frequency-change

器件型号:LMX2592

您好!

我目前正在评估 LMX2592 PLL IC。 我的应用要求我以10MHz 为步长提供1-3GHz 范围内的 PLL 输出频率。 因此、为了扫描 PLL 输出频率、是否有任何公式需要设置新的 N 分频器值(写入 R38[12:1])、新的 PLL 分子(R45和 R44)和分母(R41和 R40)值、以更改 PLL otuput 频率? 这将有助于我以10MHz 步长自动执行 PLL 输出频率扫描。

谢谢、

Sathya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sathya、

    fvco = fout x CHDIV

    N 分频器= fvco / FPD /预分频器

    N 分频器= PLL_N +(PLL_NUM / PLL_DEN)、通常 PLL_DEN 在所有频率下都是相同的、因此在频率扫描期间无需进行编程)