主题中讨论的其他器件:LMX2594
您好!
当我在一个 PCB 上有两个 PLL 芯片(4层、Rogers 4003)时、会出现以下问题。 这两个 PLL 由一个 μ µC 控制、该 μ 将所有寄存器写入默认设置。 μ µC 首先启动 PLL1、然后启动 PLL2。 两个 PLL 都以8.25GHz 运行、每个 PLL 的锁定检测输出都有一个 LED、这两个都打开(= PLL 锁定)。 在频谱分析仪上、PLL 的射频输出看起来不是很有说服力(请参阅下图)。 当我关闭并再次打开 PCB 的 PSU 时、输出可能看起来不同(与下面的任何图片一样)、但不稳定。
PLL 芯片的物理隔离距离约为50mm、射频输出之间的隔离大于60dB。 当只有一个 PLL 被激活并且另一个 PLL 被禁用(CE = 0)时、问题就不会发生。 两个 PLL 共用一个通用的100MHz 基准振荡器。
在不同电路板上使用 LMX2594时也会出现相同的问题。
您是否知道什么可能导致此问题、以及可以采取什么措施来避免此问题?
非常感谢!
Joachim