This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:在一个 PCB 上干扰两个 PLL 芯片

Guru**** 2419530 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1025734/lmx2820-interference-with-two-pll-chips-on-one-pcb

器件型号:LMX2820
主题中讨论的其他器件:LMX2594

您好!

当我在一个 PCB 上有两个 PLL 芯片(4层、Rogers 4003)时、会出现以下问题。 这两个 PLL 由一个 μ µC 控制、该 μ 将所有寄存器写入默认设置。 μ µC 首先启动 PLL1、然后启动 PLL2。 两个 PLL 都以8.25GHz 运行、每个 PLL 的锁定检测输出都有一个 LED、这两个都打开(= PLL 锁定)。 在频谱分析仪上、PLL 的射频输出看起来不是很有说服力(请参阅下图)。 当我关闭并再次打开 PCB 的 PSU 时、输出可能看起来不同(与下面的任何图片一样)、但不稳定。

PLL 芯片的物理隔离距离约为50mm、射频输出之间的隔离大于60dB。 当只有一个 PLL 被激活并且另一个 PLL 被禁用(CE = 0)时、问题就不会发生。 两个 PLL 共用一个通用的100MHz 基准振荡器。
在不同电路板上使用 LMX2594时也会出现相同的问题。

您是否知道什么可能导致此问题、以及可以采取什么措施来避免此问题?

非常感谢!

Joachim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joachim、

    如果它们输出不同的频率、问题是否会出现?

    如果该问题仅在两个器件均处于活动状态并以相同的 VCO 频率运行时发生、则很可能是干扰问题。 可能需要单独屏蔽以减少相互干扰。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    非常感谢您的快速回复! 我刚刚检查了一个频率为8.25GHz 的 PLL 和另一个频率为6.05GHz 的 PLL、我无法重现这两个 PLL 设置为相同频率时产生的影响。

    您对如何以最佳方式进行屏蔽有什么建议吗?

    此致
    Joachim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joachim、

    我看到大多数客户使用金属屏蔽盒来屏蔽芯片及其 外围组件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    感谢您提供的信息!

    同时、我可以修复 PLL 环路滤波器中的错误。 滤波器中的误差会导致相位噪声中出现过冲、如下图所示。


    我修复了环路滤波器问题后、相位噪声如下所示:

    然后、我再次检查了干扰、我无法重现干扰问题!

    我认为问题已经解决-如果干扰再次出现、我们将尝试屏蔽方法。

    谢谢、致以诚挚的问候
    Joachim