This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03328:锁定时间

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1158030/lmk03328-lock-time

器件型号:LMK03328

大家好

如果我们问 LMK03328、您会介意吗?

我们要确认环路带=10kHz 和 环路带=600kHz 之间的锁定时间。
您能否参阅以下图表;

■CH1=REF (外部)、CH2=OUT7、CH3=STAT0 (LOCK)_LBW=10kHz、锁定时间


■CH1=REF (外部)、CH2=OUT7、CH3=STAT0 (LOCK)_LBW=600kHz、锁定时间


我们尝试确认在每个环路设置的情况下是否存在差异。
但有一些差异。 行为是否正确?

然后、数据表显示了如下所示的"PLL 被锁定且有效输出可用";


在计算过程中、Txo、 Tcal-PLL 和 Tvco2是相同的值。
TLOCK-PLL2 (PLL2锁定时间)是 PLL2的~4/LBW。
如果 LBW = 10kHz:40uS
如果 LBW = 600kHz:1.67us
在图中、时间范围为2ms、因此在 LBW=10kHz 的情况下、锁定时间应缩短。
您可以向我们提供您的意见吗?

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka、您好!

    您是否更改了外部电容器 C2? 窄 LP BW 需要大约22uF 的外部 C2值、而较大的 LP BW 需要3300pF 的外部 C2。 我看到上面的图是相同的。  

    我不完全确定您在这里要问什么? PLL 锁定时间通常是在器件处于一个频率时测量的、例如 f1和我们对新输出频率 f2进行编程、f1和切换到 f2之间的延迟将是锁定时间。 PLL 锁定时间不是由基准信号可用和输出可见之间的延迟来测量的。  

    您是否询问当 基准可用或器件 通电时、PLL 锁定需要多长时间?  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    圣维森特

    感谢你的答复。

    您是否更改了外部电容器 C2?
    ->是的,我们安装了每个电容,如以下环路带宽设置。 除了 C2、我们使用寄存器配置 RC 常数设置。  







    您是否询问当 基准可用或器件 通电时、PLL 锁定需要多长时间?  
    ->我们想问"何时有参考可用"。
      我们假设从基准时钟输入可用开始的锁定时间与环路频带设置有关。
      但是、在 LBW = 10kHz 和 LBW = 600kHz 之间没有差异。
    数据表显示 TLOCK-PLL2 (PLL2锁定时间)是 PLL2的~4/LBW。
    如果 LBW = 10kHz:40uS
    如果 LBW = 600kHz:1.67us


    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka、您好!  
    C2也必须更改。  

    请参阅之前的 e2e 帖子 :https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/664953/lmk03328-how-long-does-it-take-for-vco-calibration/2455195?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=LMK03328%20LOCK#2455195

    此致、  

    维森特