This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05028:配置 LMK05028、使其能够从 GPS 提供的 in3[10MHz]输入生成644.53125MHz 时钟

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05028

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1040529/lmk05028-configure-lmk05028-so-that-it-generates-644-53125mhz-clock-from-in3-10mhz-input-available-from-gps

器件型号:LMK05028

您好:

我正在使用 Intel S10 SX SoC 开发套件 。 LMK05028芯片安装在板上。 TCX0_IN 不由任何时钟驱动。 IN3由 GPS 的10MHz 驱动。 我的要求是、OUT7[644.53125Mhz、OUT5[390.625Mhz ]应以 GPS 10MHz 作为参考。OUT5和 OUT7连接到 FPGA。 OUT7时钟是 FPGA 内部 MAC 的参考时钟。

时钟的 DPLL1和 DPLL2优先级相同。 10MHz[in3]具有最高优先级。

我已使用以下配置配置配置 TISC Pro。 我们没有获得644.53125Mhz 的所需输出、而是获得644.46Mhz。 如果我在 GUI 中配置390.625Mhz、OUT5实际频率列将变为零。 请指导我使 OUT7和 OUT5与 GPS 10MHz 同步、并具有适当的输出和频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好!

    您能否向我提供配置的 TCS 文件? 收到后、我将能够更好地为您提供帮助。

    此致、

    起亚拉赫巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    这是我要使用的配置。 附加.TCS 文件。 请帮助我解决问题。

    e2e.ti.com/.../LMK_5F00_644_5F00_OUT7_5F00_390_5F00_OUT5_5F00_10Mhz_5F00_IN3.tcs

    此致、

    Neeraj G B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我们还会看到"Run script cancelled (运行脚本已取消 运行 Step6时未找到 MATLAB Runtime R2015b":运行脚本、并附加.TCS 文件

    LMK05028_MATLAB_NF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好!

    感谢您提供该文件。 起亚将进一步研究您的配置。

    关于 MATLAB 消息、您必须安装  MATLAB  R2015b v9.0 64位 才能使用  "Main:Start"页面中的"Run Script"。 可以在 https://www.mathworks.com/products/compiler/matlab-runtime.html 上找到安装程序。  

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好!

    OUT5频率变为零的原因是您尝试使用390.625 MHz 时钟和644.53125 MHz 时钟来自同一 PLL。 由于这两个频率中没有公共倍数、390.625MHz 被设置为0。 请将时钟输出更改为如下所示:

    请注意、我将390.625MHz 时钟移至 OUT0、因为 OUT[0:3]组需要至少1个来自 PLL2的时钟才能进行 DPLL 计算。

    OUT7频率未锁定到644.53125MHz 的原因很可能是 DPLL1未锁定。 我已经为 DPLL 预制了运行脚本计算、因此现在频率应该锁定到其目标值。

    以下是更新后的 TCS 文件、其中包含我在上面讨论的更改:

     e2e.ti.com/.../6175.LMK_5F00_644_5F00_OUT7_5F00_390_5F00_OUT5_5F00_10Mhz_5F00_IN3.tcs

    请将此文件加载到您的 TICS Pro 中、并使用软复位芯片(如下所示)。

     

    完成此过程后、两个频率都应锁定到其目标值。

    此致、

    起亚拉赫巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好起亚:

    我们已检查输出 OUT7:644.53125Mhz 和 OUT0:390.625Mhz。 我们没有得到准确的644.53125Mhz、而是我们得到的644.46Mhz 左右。 因此、由于 ATX PLL 没有锁定、只有 PHY 链路才会打开、所以我们没有锁定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好!

    首先、检查状态页面并确保 LOL_PLL1、LOPL_DPLL1和 LOFL_DPLL1未设置。 如果按如下所示将其清除、则问题不是由 DPLL 解锁所致。

    如果清除了上述控件、则显示您的频率偏离其目标值110545.454ppb。 要消除此 ppb 误差、您可以启用下图所示的 DCO 模式、并将频率阶跃大小编程为将输出频率转换为其目标值所需的目标 ppb 漂移。 在您写入频率之后。 步长控制、FDEV 将自动计算。 然后、您可以使用 Incr/DECR 按钮来改变频率。

    请注意、您还可以选择通过寄存器或 GPIO 瓶胚 Incr/DECR。

    此致、

    起亚拉赫巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好起亚:

    LOL_PLL1、LOPL_DPLL1、LOFL_DPLL1和 HLDOVR1的状态被置位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好!

    这意味着 DPLL 不会锁定、从而导致输出频率不精确。 一旦 DPLL 锁定、输出将恰好为644.53125 MHz 和390.625 MHz。

    确保 DPLL 锁定的第一步是确保10MHz 信号实际输入到 in3中。  

    然后、确保根据为器件提供输入的方式选择了正确的时钟输入接口类型。

    如果问题不是这样、请单击更新频率计划 、然后单击 运行脚本 按钮以计算相应的 DPLL 设置。  

    计算完成后、按下软复位芯片、然后确保状态页上的 DPLL 状态位不再为高电平。

    此致、

    起亚拉赫巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好起亚:

    按照您的建议、我将接口类型更改为 HCSL、并且能够获得 LOFL_DPLL1和 LOFL_DPLL2的锁定。

    因为相位未锁定。 DPLL1和 DPLL2仍处于保持模式。

    因此、当读取寄存器时、我看到 LOPL_DPLL1、LOPL_DPLL1和 HLDOVR2被置位。

    附加配置文件

    e2e.ti.com/.../6175.LMK_5F00_644_5F00_OUT7_5F00_390_5F00_OUT5_5F00_10Mhz_5F00_IN3_5F00_updated.tcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好!

    我相信我发现了这个问题。 器件似乎在检测您的基准时遇到困难。 为了检测基准并正确锁定 DPLL、我禁用了输入的频率检测阈值、如下所示。

    一旦我禁用了这些阈值、我就能够使 DPLL 锁定、并让器件正确输出您的目标频率。

    下面是我用于获取适当输出频率的配置的 TCS 文件:

     e2e.ti.com/.../6175.LMK_5F00_644_5F00_OUT7_5F00_390_5F00_OUT5_5F00_10Mhz_5F00_IN3_5F00_updated_5F00_by_5F00_TI.tcs

    请将此文件加载到您的 TICS Pro 中、然后按软复位芯片、所有内容都应正常工作。

    以下是我通过此配置接收到的输出频率、供您参考:

    在使用此方法之前、请确保您的10MHz 基准是稳定的并且被锁定至10MHz。

    此致、

    起亚拉赫巴