This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCI6214:49.152MHz &放大器的寄存器设置;Y1P 通道上的48Mhz 输出

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCI6214, LMK03328, CDCE6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1038222/cdci6214-register-settings-for-49-152mhz-48mhz-output-on-y1p-channel

器件型号:CDCI6214
主题中讨论的其他器件: LMK03328CDCE6214

大家好、

我们正在尝试生成特定频率范围为49.152Mhz 和48Mhz 的时钟输出。  

我们成功地生成了10MHz、25MHz、50MHz 和100Mhz 的输出、但我们需要生成上述时钟输出。  

您能否为此 CDCI6214 IC 的 Y1P 通道提供49.152和48Mhz 的寄存器设置?  

谢谢、此致

周边

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peri、

    CDCI6214不能同时生成这些频率。 请尝试改用 LMK03328。 您可以使用 Ticspro 中的向导进行频率计算。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    我们有一个具有 CDCI6214的电路板。  LMK03328是否是直接替换 CDCI6214?

    由于我们已经在电路板中使用了此 IC、因此我们应该如何使用 CDCI6214来实现48Mhz 和49Mhz

    谢谢

    周边

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    根据 CDCI6214的以下数据表、它应该支持灵活的输出频率、我是否可以知道生成49.152Mhz 和48Mhz 的确切限制是什么?

    谢谢

    周边

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peri、

    很抱歉耽误你的时间。 遗憾的是、LMK03328的可替换特性并未下降。 请注意、CDCI6214只有一个整数 PLL +整数输出分频器。 因此、输出频率的倍数必须在 VCO 范围内(VCO 范围可在数据表中找到)。 要同时生成两个频率、两个频率中的一个常见倍数必须在 VCO 范围内。 这就是不能同时生成两个频率的原因。

    CDCE6214与 CDCI6214引脚兼容、具有小数 PLL。 但是、它也不能同时生成两个频率。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    感谢您的回答。

    如何一次只生成一个频率? 这是否能够在 CDCI6124的 Y1P 通道上仅生成49.152Mhz?

    我不需要同时使用两个频率。 我首先需要49.152Mhz、然后我将更改寄存器设置以稍后生成48Mhz。  

    请提供寄存器文件吗?

    此致、  
    周边

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peri、

    CDCE6214可以实现这一点、但 CDCI6214不能实现这一点。 但是、 除非使用49.152MHz XTAL、否则不能同时生成49.152MHz 与10MHz、25MHz、50MHz 和100Mhz。

    此致、
    Hao