主题中讨论的其他器件: LMK03328、 CDCE6214
大家好、
我们正在尝试生成特定频率范围为49.152Mhz 和48Mhz 的时钟输出。
我们成功地生成了10MHz、25MHz、50MHz 和100Mhz 的输出、但我们需要生成上述时钟输出。
您能否为此 CDCI6214 IC 的 Y1P 通道提供49.152和48Mhz 的寄存器设置?
谢谢、此致
周边
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我们正在尝试生成特定频率范围为49.152Mhz 和48Mhz 的时钟输出。
我们成功地生成了10MHz、25MHz、50MHz 和100Mhz 的输出、但我们需要生成上述时钟输出。
您能否为此 CDCI6214 IC 的 Y1P 通道提供49.152和48Mhz 的寄存器设置?
谢谢、此致
周边
您好、Peri、
很抱歉耽误你的时间。 遗憾的是、LMK03328的可替换特性并未下降。 请注意、CDCI6214只有一个整数 PLL +整数输出分频器。 因此、输出频率的倍数必须在 VCO 范围内(VCO 范围可在数据表中找到)。 要同时生成两个频率、两个频率中的一个常见倍数必须在 VCO 范围内。 这就是不能同时生成两个频率的原因。
CDCE6214与 CDCI6214引脚兼容、具有小数 PLL。 但是、它也不能同时生成两个频率。
此致、
Hao