This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:JESD204时钟发生器器件比较

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04832, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1040288/lmk04828-jesd204-clock-generator-part-comparison

器件型号:LMK04828
主题中讨论的其他器件:LMK04832

在此链接(https://www.ti.com/clocks-timing/jitter-cleaners-synchronizers/products.html#p2192=JESD204B&p1811=32;98.8125&sort=p1451;asc)中、有多个不同的器件支持 JESD204时钟生成。 我正在寻找一些营销幻灯片、这些幻灯片可以提供比该表中的列更详细的对比。  

在一般情况下、我希望为单个(非多芯片) RFSoC 应用评估不同的时钟发生器。  这些应用需要确定性延迟和逻辑块同步、而 RFSoC 为此需要 SYSREF 信号、这将导致我进入 JESD204器件。 我们的时钟源将是非常精确的10MHz OXCO、我们需要生成200MHz-600MHz 的频率(最好能够生成高达3GHz 的频率)。  需要7个数据时钟、然后将2个 SYSREF 连接到其中的2个时钟(共9个输出)。 除此之外、第一个优先级是在该400MHz +/- 200MHz 输出范围内所有偏移频率(即1Hz 至20MHz)下的相位噪声性能。

欢迎您提供任何营销材料或建议

谢谢、

Nino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nino、您好!

    有多个抖动清除器 JESD204B 时钟生成器件、可在各种频率范围内运行。 LMK0482x 是在不同频率范围运行的器件系列。

    以下是 LMK04832与 LMK0482x 的比较幻灯片、供您参考、我建议您使用 LMK04832、该幻灯片需要检查您的时钟要求(频率规划)。

    e2e.ti.com/.../LMK04832-vs-LMK0482x-Comparison-Analysis.pptx

    此致、
    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajeet、

    感谢你的答复。 您的意思是、需要检查以满足我的时钟要求? 凭借2440至2580MHz 的 VCO 范围以及2945至3255MHz 的频率、LMK04832似乎非常灵活。  

    您是否推荐使用 LMK04832、因为它具有出色的抖动性能? 近相位噪声会怎么样?

    最后、您能否与我联系本地现场应用支持? 我的公司位于加利福尼亚州旧金山。  

    谢谢、

    Nino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nino、您好!

    LMK04832的 VCO 范围为:VCO0–2440至2580MHz 和 VCO1–2945至3255MHz。 它具有整数时钟分频器、可生成如下所示的时钟输出频率范围。 因此、您所需的频率应处于以下频率范围内。

    时钟四 VCO0 VCO1
    2440. 2580 2945. 3255
    4. 610) 645 - -
    5. 488. 516. 589. 651.
    6. 406.6667 430 490.8333 542.5
    7. 348.5714. 368.5714. 420.7143 465
    8. 305. 322.5 368.125. 406.875
    9. 271.1111 286.6667 327.2222. 361.6667
    10. 244. 258. 294.5. 325.5
    11. 221.8182. 234.5455 267.7273 295.9091
    12. 203.33 215. 245.4167 271.25
    13. - - 226.5385. 250.3846
    14. - - 210.3571 232.5
    15. - - 196.3333 217.

    LMK04832和 LMK04828是引脚兼容的器件。 LMK04832在最大频率下支持更高一点的频率范围 并具有更好的相位噪声性能(1/f、本底噪声等) 更低的效率。

    为了获得本地支持、我向您发送了一封个人邮件。

    此致、

    Ajeet Pal  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、大家都理解、谢谢!