主题中讨论的其他器件:LMK04832、
在此链接(https://www.ti.com/clocks-timing/jitter-cleaners-synchronizers/products.html#p2192=JESD204B&p1811=32;98.8125&sort=p1451;asc)中、有多个不同的器件支持 JESD204时钟生成。 我正在寻找一些营销幻灯片、这些幻灯片可以提供比该表中的列更详细的对比。
在一般情况下、我希望为单个(非多芯片) RFSoC 应用评估不同的时钟发生器。 这些应用需要确定性延迟和逻辑块同步、而 RFSoC 为此需要 SYSREF 信号、这将导致我进入 JESD204器件。 我们的时钟源将是非常精确的10MHz OXCO、我们需要生成200MHz-600MHz 的频率(最好能够生成高达3GHz 的频率)。 需要7个数据时钟、然后将2个 SYSREF 连接到其中的2个时钟(共9个输出)。 除此之外、第一个优先级是在该400MHz +/- 200MHz 输出范围内所有偏移频率(即1Hz 至20MHz)下的相位噪声性能。
欢迎您提供任何营销材料或建议
谢谢、
Nino