This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:两个器件的相位同步配置

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, REG101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1039298/lmx2594-phase-synchronization-configuration-of-two-devices

器件型号:LMX2594
主题中讨论的其他器件: REG101

大家好、

我们的一位客户 有以下问题。 您能不能提供解决问题的想法?

器件1和器件2的基准信号来自同一个时钟。 SYNC 连接在一起。 通过程序控制将同一程序写入器件1和2。 SYNC 由脉冲信号从外部控制、输出未锁定。 添加脉冲后、频率输出不相干。 将寄存器58中的位15设置为0。 当外部 SYNC 生成脉冲时、电流将增大、但它仍然未锁定。

此致、  

罗美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对此进行了任何更新?

    谢谢、

    Amy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    很抱歉耽误您的回答。

    您能否获得编程的配置文件和仅 LMX2594原理图来查看序列和连接?

    通过查看附加的图像、LMX 似乎在分数模式和类别3中运行以进行同步。 因此、它的同步输入对于同步至关重要。

    看到器件在获得同步后获得解锁是很奇怪的。 是这样吗? 同步输入是锁定吗?

    此致、
    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajeet、

    配置:

    void SendReg1 (void)


    SendOneReg1 (0x70、0x00、0x00);//0111 0000 1111 1111 1111 1111 // Reg112
    SendOneReg1 (0x6f、0x00、0x00);
    SendOneReg1 (0x6E、0x00、0x00);
    SendOneReg1 (0x6D、0x00、0x00);
    SendOneReg1 (0x6C、0x00、0x00);
    SendOneReg1 (0x6B、0x00、0x00);
    SendOneReg1 (0x6A、0x00、0x01);//0110 1010 0000 0000 0000 0001 //Reg106 RAMP_SCALE_COUNT=1
    SendOneReg1 (0x69、0x00、0x21);//0110 1001 0000 0010 0001 // Reg105 RAMP_DLY_CNT=1 RAMP1_NEW_TRIG=1
    SendOneReg1 (0x68、0x00、0x00);
    SendOneReg1 (0x67、0x00、0x00);
    SendOneReg1 (0x66、0x00、0x00);
    SendOneReg1 (0x65、0x00、0x11);//0110 0101 0000 0001 0001 // Reg101 RAMP1_RST=1 RAMP0_NEW_TRIG=1
    SendOneReg1 (0x64、0x00、0x00);
    SendOneReg1 (0x63、0x00、0x00);
    SendOneReg1 (0x62、0x00、0x00);
    SendOneReg1 (0x61、0x08、0x88);//0110 0001 0000 1000 1000 1000 // Reg97 RAMP0_RST[15]=0 RAMP_TRIGB[10:7]=0001 RAMP_TRIGA[6:3]=0001 RAMP_BURST_TRIG[1:0]=00
    SendOneReg1 (0x60、0x00、0x00);
    SendOneReg1 (0x5F、0x00、0x00);
    SendOneReg1 (0x5E、0x00、0x00);
    SendOneReg1 (0x5D、0x00、0x00);
    SendOneReg1 (0x5C、0x00、0x00);
    SendOneReg1 (0x5B、0x00、0x00);
    SendOneReg1 (0x5A、0x00、0x00);
    SendOneReg1 (0x59、0x00、0x00);
    SendOneReg1 (0x58、0x00、0x00);
    SendOneReg1 (0x57、0x00、0x00);
    SendOneReg1 (0x56、0x00、0x00);
    SendOneReg1 (0x55、0x00、0x00);
    SendOneReg1 (0x54、0x00、0x00);
    SendOneReg1 (0x53、0x00、0x00);
    SendOneReg1 (0x52、0x00、0x00);
    SendOneReg1 (0x51、0x00、0x00);
    SendOneReg1 (0x50、0x00、0x00);
    SendOneReg1 (0x4F、0x00、0x00);
    SendOneReg1 (0x4E、0x00、0x03);//0100 1110 0000 1011 1101 //Reg78 RAMP_THRESH[11]=0 Quick_RECAL_EN[9]=0 VCO_CAPCTRL_STRT [8:1]=01011110
    SendOneReg1 (0x4D、0x00、0x00);
    SendOneReg1 (0x4C、0x00、0x0C);
    SendOneReg1 (0x4B、0x09、0x00);//0100 1011 0000 1001 1000 0000 //Reg75 CHDIV[10:6]= 00110=6 (24)
    SendOneReg1 (0x4A、0x00、0x00);
    SendOneReg1 (0x49、0x00、0x3F);
    SendOneReg1 (0x48、0x00、0x01);
    SendOneReg1 (0x47、0x00、0x81);
    SendOneReg1 (0x46、0xC3、0x50);
    SendOneReg1 (0x45、0x00、0x00);
    SendOneReg1 (0x44、0x03、0xE8);
    SendOneReg1 (0x43、0x00、0x00);
    SendOneReg1 (0x42、0x01、0xF4);
    SendOneReg1 (0x41、0x00、0x00);
    SendOneReg1 (0x40、0x13、0x88);
    SendOneReg1 (0x3F、0x00、0x00);
    SendOneReg1 (0x3E、0x03、0x22);
    SendOneReg1 (0x3D、0x00、0xA8);
    SendOneReg1 (0x3C、0x00、0x00);
    SendOneReg1 (0x3B、0x00、0x01);
    SendOneReg1 (0x3A、0x10、0x01);
    SendOneReg1 (0x39、0x00、0x20);
    SendOneReg1 (0x38、0x00、0x00);
    SendOneReg1 (0x37、0x00、0x00);
    SendOneReg1 (0x36、0x00、0x00);
    SendOneReg1 (0x35、0x00、0x00);
    SendOneReg1 (0x34、0x08、0x20);
    SendOneReg1 (0x33、0x00、0x80);
    SendOneReg1 (0x32、0x00、0x00);
    SendOneReg1 (0x31、0x41、0x80);
    SendOneReg1 (0x30、0x03、0x00);
    SendOneReg1 (0x2F、0x03、0x00);
    SendOneReg1 (0x2E、0x07、0xFC);//0010 1110 0000 0111 1111 1100 //Reg46 OUTB_MUX[1:0]= 00
    SendOneReg1 (0x2D、0xC0、0xC0);//0010 1101 1100 0000 1100 0000 // Reg45 outa_MUX[12:11]=00 out_Iset[10:9]=00 VCOOUTB_PWR=000000
    SendOneReg1 (0x2C、0x1F、0xA2);//0010 1100 0001 1111 1010 0010 //Reg44 VCOOUTA_PWR[13:8]=011111 OUTB_PD[7]=1 OUTA_PD[6]=0 MUS_RESET_N[5]=1 MUS_ORT[2:0]=010
    SendOneReg1 (0x2B、0x5F、0xD3);//0010 1011 0000 0000 0000 0000 0000 //Reg43 PLL_NUM[15:0]=0
    SendOneReg1 (0x2A、0x00、0x37);//0010 1010 0000 0000 0000 0000 0000 //Reg42 PLL_NUM[31:16]=0
    SendOneReg1 (0x29、0x00、0x00);
    SendOneReg1 (0x28、0x00、0x00);
    SendOneReg1 (0x27、0x61、0x99);
    SendOneReg1 (0x26、0x03、0x3D);
    SendOneReg1 (0x25、0x82、0x04);//0010 0101 1000 0010 0000 0100 //Reg37 MASK_SEED_EN[15]=1 PFD_DLY_SEL[13:8]= 2
    SendOneReg1 (0x24、0x00、0x20);//0010 0100 0000 0010 0000 //Reg36 PLL_N[15:0]=32
    SendOneReg1 (0x23、0x00、0x04);
    SendOneReg1 (0x22、0x00、0x00);//0010 0010 0000 0000 0000 0000 // Reg34 PLL_N[18:16]=0
    SendOneReg1 (0x21、0x1E、0x21);
    SendOneReg1 (0x20、0x03、0x93);
    SendOneReg1 (0x1F、0x43、0xEC);//0010 0010 0100 0011 1110 1100 //Reg31 CHDIV_DIV2 =0
    SendOneReg1 (0x1E、0x31、0x8C);
    SendOneReg1 (0x1D、0x31、0x8C);
    SendOneReg1 (0x1C、0x04、0x88);
    SendOneReg1 (0x1B、0x00、0x02);
    SendOneReg1 (0x1A、0x0D、0xB0);
    SendOneReg1 (0x19、0x0C、0x2B);
    SendOneReg1 (0x18、0x07、0x1A);
    SendOneReg1 (0x17、0x00、0x7C);
    SendOneReg1 (0x16、0x00、0x01);
    SendOneReg1 (0x15、0x04、0x01);
    SendOneReg1 (0x14、0xE0、0x48);//0001 0100 1101 0000 0100 1000 //Reg20 VCO_SEL=010>VCO2
    SendOneReg1 (0x13、0x27、0xB7);
    SendOneReg1 (0x12、0x00、0x64);
    SendOneReg1 (0x11、0x01、0x2C);//0001 0000 0001 0010 1100 //Reg17 VCO_DACISET_STRT [8:0]=100010000
    SendOneReg1 (0x10、0x00、0x80);
    SendOneReg1 (0x0F、0x06、0x4F);
    SendOneReg1 (0x0E、0x1E、0x70);
    SendOneReg1 (0x0D、0x40、0x00);
    SendOneReg1 (0x0C、0x50、0x01);//0000 1100 1001 0000 0001 // Reg12 PLL_R_PRE[0]= 1.
    SendOneReg1 (0x0B、0x00、0x28);//0000 1011 0000 0010 1000 // Reg11 PLL_R[4]=2
    SendOneReg1 (0x0A、0x10、0xD8);//0000 1010 0001 0000 1101 1000 // Reg10 Mult =00001
    SendOneReg1 (0x09、0x06、0x04);
    SendOneReg1 (0x08、0x68、0x00);//0000 1000 0110 1000 0000 0000 // Reg8 VCO_DACISET_FORCE[14]=1 VCO_CAPCTRL_FORCE[11]=1
    SendOneReg1 (0x07、0x40、0xB2);
    SendOneReg1 (0x06、0xC8、0x02);
    SendOneReg1 (0x05、0x00、0xC8);
    SendOneReg1 (0x04、0x0A、0x43);//0000 0100 0000 1010 0100 0011 // Reg4 ACAL_CMP_DLY[15:8]=00001010
    SendOneReg1 (0x03、0x06、0x42);
    SendOneReg1 (0x02、0x05、0x00);
    SendOneReg1 (0x01、0x08、0x08);
    SendOneReg1 (0x00、0x64、0x1C);//0000 0110 0100 0001 0001 1100 //Reg0 VCO_PHASE_SYNC[D14]=1 FCAL_EN[]=1 MUXOUT_LD_SEL[2]

    添加同步之前未锁定、添加同步后无法锁定、因此无法同步。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    客户似乎正在尝试在完全辅助模式下操作 LMX2594、并强制使用 VCO_CAPCTRL_Force、VCO_DACISET_Force、这会影响器件的锁定性能。

    如果用户想要在完全辅助模式下使用、则需要按照 LMX2594数据表中的第7.3.6节使用该器件。 并可以按照以下有关 VCO 校准的应用手册链接进行操作。

    https://www.ti.com/lit/an/snaa336a/snaa336a.pdf

    使用其配置文件、如果它们在正常运行中使用器件(没有 VCO_CAPCTRL_Force、VCO_DACISET_Force、即0)并保持 MUS_ORDER - 1和 PFD_DLY_SEL - 1、PLL 将锁定并查看输出。 因此、可以在 SYNC 函数中使用。

    此致、
    Ajeet Pal