This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVP111-SP:+2.5V LVCMOS 输入

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVP111, CDCLVP111-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1039004/cdclvp111-sp-2-5v-lvcmos-input

器件型号:CDCLVP111-SP
主题中讨论的其他器件:CDCLVP111

根据 CDCLVP111的数据表、当使用 LVCMOS 振荡器时、我们会将 CDCLVP111的第二个输入偏置为进入初级输入的振荡器电压的一半。 考虑到我们的振荡器的供电电压为+2.5V、偏置电压为+1.25V、这意味着以下数据表中的输入振幅参数是+1.25V 正确吗?

如果是这样、那么说这给我们提供了与最大输入振幅相差50mV 的裕度是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    您的 VIH/VIL 值是多少?

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jennifer、

    通常、VIH = 2.5V、VIL = 0V。 数据表中显示的唯一其他参数是 VIHmin = 2.25V (0.9xVDD)和 VILmax = 0.25V (0.1xVDD)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    然后 VID (输入振幅)将为 VIH - VIL = 2.5V。 超出数据表限制。 这些参数应该是单端测量(CLKIN_P 或 CLKIN_N)。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jennifer、

    我按照 CDCLVP111-SP 的数据表遵循了此配置:

    不确定这是否可以清除参数限制。 我们将次级输入 Vth = 1.25V、这是否仍会超过限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    请参阅以上内容、了解我的交叉参考编辑。 VID 用于此数据表中的差分信号。 使用 LVCMOS (单端)信号时、您可以忽略 VID 规格。 如数据表所示、可接受在 Vth = 1.25V 的情况下使用2.5V OSC。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jennifer、

    数据表上是否有任何类型的参数我们也可以参考? 唯一的问题是温度变化可能发生的任何类型的过冲/下冲、我们希望分析并确认它不会对 CDCLVP111-SP 造成问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    需要满足以下参数:VIH、VIL、VCM、VTH。  Vth 由您在上面使用的公式定义。 添加串联电阻器可能有助于减少过冲/下冲。 您还可以看到器件将如何与 IBIS 模型发生反应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jennifer、

    说实话、我不是把这里的点连接在一起、而是连接 VIH 和 VIL。 Vcm = VTH 正确? 对于 LVCMOS 振荡器输入、是否有一个参数向我显示允许的过冲或下冲量? 此外、可以肯定的是、对于 LVCMOS 输入、我们可以完全忽略 VID 参数正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    粘贴了不正确的图像 (我被另一个部分误认为)。

    由于 LVCMOS 特性未在数据表中列出、我建议使用 VIH = VCC 和 VIL = 0、VCM = VTH、VTH =(VIH-VIL)/2作为您的参数。 在您的案例中:

    VIH = 2.5V

    VIL = 0V

    Vcm = 1.25V

    Vth = 1.25V  

    对于过冲/下冲、我建议 使用 VCC 建议的限值作为参考、但也通过 IBIS 模型确认。

    LVPECL 直流电气特性表重点介绍了 LVPECL 电压摆幅(VID)、这就是将其限制为1.3V 的原因。 对于 LVCMOS、VID = 2.5V 是可以的。 如果您担心过冲/下冲、则可以使用电阻分压器电路来衰减输入。

    此致、

    Jennifer