This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:输出时钟类型信息详细信息

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1037829/lmk04828-output-clock-type-information-details

器件型号:LMK04828
主题中讨论的其他器件: LMK04832

您好!

 

我们正在研究基于 Xilinx 的 RFSoC 应用设计、并计划将 LMK04828B 用作参考时钟

根据我们对 LMK04828B 数据表的理解、输出时钟引脚支持 LVDS、HSDS、LVPECL 或 LCPECL 输出类型。

在 EVK 用户指南中、提到输出可配置为 LVCMOS (图像1)。 但在 TICS 软件中不支持 LVCMOS 输出类型(图像2)。

下面列出了一些问题。

在 LMK04828中、是否可以将输出时钟配置为 LVCMOS 电压类型?
如果我们可以使用 LVCMOS 类型、那么软件中要提到的电压类型是什么?

 

谢谢、此致

巴尔卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Balkis、

    我们可能已经从不同的字段或不同的数据表中复制了 LVCMOS 注释。 LMK04828输出不支持 LVCMOS 格式、OSCout 除外。  OSCout 支持3.3V LVCMOS。

    如果您需要支持 LVCMOS 输出的器件、LMK04832与 LMK04828引脚相同、并且在其大部分输出上支持 LVCMOS。

    此致、

    Derek Payne