请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK04828 主题中讨论的其他器件: LMK04832
您好!
我们正在研究基于 Xilinx 的 RFSoC 应用设计、并计划将 LMK04828B 用作参考时钟
根据我们对 LMK04828B 数据表的理解、输出时钟引脚支持 LVDS、HSDS、LVPECL 或 LCPECL 输出类型。
在 EVK 用户指南中、提到输出可配置为 LVCMOS (图像1)。 但在 TICS 软件中不支持 LVCMOS 输出类型(图像2)。
下面列出了一些问题。
在 LMK04828中、是否可以将输出时钟配置为 LVCMOS 电压类型?
如果我们可以使用 LVCMOS 类型、那么软件中要提到的电压类型是什么?
谢谢、此致
巴尔卡斯