请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2820 当 MUTE 引脚悬空时、PLL 的行为是否明确定义? 当 MUTE 引脚保持悬空时、我注意到当 PINMUTE_POL 为高电平有效(默认状态)时、PLL 处于静音状态、当 PINMUTE_POL 为低电平有效时、PLL 处于非静音状态、这表明当 MUTE 引脚保持悬空时、MUTE 引脚寄存器为高电压。 这种行为是否可以依赖?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
当 MUTE 引脚悬空时、PLL 的行为是否明确定义? 当 MUTE 引脚保持悬空时、我注意到当 PINMUTE_POL 为高电平有效(默认状态)时、PLL 处于静音状态、当 PINMUTE_POL 为低电平有效时、PLL 处于非静音状态、这表明当 MUTE 引脚保持悬空时、MUTE 引脚寄存器为高电压。 这种行为是否可以依赖?