This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05028EVM:TICS Pro 消息

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05028, LMK05028EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1036206/lmk05028evm-tics-pro-message

器件型号:LMK05028EVM
主题中讨论的其他器件:LMK05028、

您好!

让我确认一下"TICS Pro"、如下所示。

Q1)

我的理解是、如果不连接 LMK05028器件或 LMK05028EVM、TICS Pro 将无法正常工作。

我的想法是正确的吗?

Q2)

我的客户使用的 TICS Pro 具有"独立"(不连接)功能。

他们尝试执行"运行脚本"、然后显示以下消息。

"运行脚本已取消。 找不到 MATLAB Runtime R2015b (v9.0)。"

由于 LMK05028未连接、我认为这条消息毫无意义。

我的理解是否正确?

如果没有,则需要 MATLAB 来执行“运行脚本”?

感谢您的支持。

此致、

Takumi