This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05028EVM:TICS Pro 消息

Guru**** 2876510 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05028, LMK05028EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1036206/lmk05028evm-tics-pro-message

器件型号:LMK05028EVM
主题中讨论的其他器件:LMK05028

您好!

让我确认一下"TICS Pro"、如下所示。

Q1)

我的理解是、如果不连接 LMK05028器件或 LMK05028EVM、TICS Pro 将无法正常工作。

我的想法是正确的吗?

Q2)

我的客户使用的 TICS Pro 具有"独立"(不连接)功能。

他们尝试执行"运行脚本"、然后显示以下消息。

"运行脚本已取消。 找不到 MATLAB Runtime R2015b (v9.0)。"

由于 LMK05028未连接、我认为这条消息毫无意义。

我的理解是否正确?

如果没有,则需要 MATLAB 来执行“运行脚本”?

感谢您的支持。

此致、

Takumi