Other Parts Discussed in Thread: LMX2572
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2572 我需要输出20MHz ~ 2GHz 的正弦信号。 根据 LMX2572的数据表、3.2GHz 输出时的第二和第三谐波为-37和-13dBc、其他频率是否相同? 从谐波值来看、输出似乎更多地是方波而不是正弦信号、因此我需要放置一个低通滤波器来获得正弦波吗? 但是、应用需要为每次扫描生成512个介于20MHz ~ 2GHz 之间的正弦波、因此单个2GHz LC 低通滤波器将无法工作。 是否有任何建议、或者此 IC 不适用于此类应用? 谢谢。