This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:射频合成器 LMX2572是否输出正弦波形?

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1035558/lmx2572-is-the-rf-synthesizer-lmx2572-output-a-sinusoidal-waveform

器件型号:LMX2572

我需要输出20MHz ~ 2GHz 的正弦信号。 根据 LMX2572的数据表、3.2GHz 输出时的第二和第三谐波为-37和-13dBc、其他频率是否相同? 从谐波值来看、输出似乎更多地是方波而不是正弦信号、因此我需要放置一个低通滤波器来获得正弦波吗? 但是、应用需要为每次扫描生成512个介于20MHz ~ 2GHz 之间的正弦波、因此单个2GHz LC 低通滤波器将无法工作。 是否有任何建议、或者此 IC 不适用于此类应用? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    每当高频信号通过分频器时、输出信号格式都是方波、因为分频器实际上是计数器。  

    为了获得宽带正弦波信号、除了合成器、我认为您还需要系统中更多的构建块。