Other Parts Discussed in Thread: LMX2571, LMX2572
主题中讨论的其他器件: LMX2572
你(们)好。
我们知道 LMX2571中存在溢出问题。 我们修改了 CHDIV1、CHDIV2、乘法器和预分频器、以避免该问题。 但 我们无法避免的频率很少。 有什么建议吗?
我们使用内部 VCO、设置如下所示、
输出频率:87.2875MHz
参考振荡器:13MHz (在我们的设计中是固定的)
OSCin:1.
乘法器:1.
R 计数器:1.
DEN:2^20
预分频器:4
CHDIV1:7
CHDIV2:8
我们需要的频率偏差为3.6KHz。

N 计数器的小数部分为2016。 FSK SPI 快速模式下满足3.6KHz 偏差的频率阶跃为4065。 则会发生溢出问题。
我们不想使用频率偏移来解决这个问题、因为接收器使用的频率是相同的。 如果我们在发送器中添加频率偏移、接收器将不会接收信号。
谢谢、
Ward