This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:某些频率下的频率偏差限制

Guru**** 2929570 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2571, LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1034168/lmx2571-frequency-deviation-limitation-in-some-frequency

器件型号:LMX2571
主题中讨论的其他器件: LMX2572

你(们)好。

我们知道 LMX2571中存在溢出问题。 我们修改了 CHDIV1、CHDIV2、乘法器和预分频器、以避免该问题。 但 我们无法避免的频率很少。 有什么建议吗?

我们使用内部 VCO、设置如下所示、

输出频率:87.2875MHz

参考振荡器:13MHz (在我们的设计中是固定的)

OSCin:1.

乘法器:1.

R 计数器:1.

DEN:2^20

预分频器:4

CHDIV1:7

CHDIV2:8

我们需要的频率偏差为3.6KHz。

N 计数器的小数部分为2016。 FSK SPI 快速模式下满足3.6KHz 偏差的频率阶跃为4065。 则会发生溢出问题。

我们不想使用频率偏移来解决这个问题、因为接收器使用的频率是相同的。 如果我们在发送器中添加频率偏移、接收器将不会接收信号。

谢谢、

Ward

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ward、

    遗憾 的是、除了您提到的频率偏移方法之外、我认为没有其他方法可以解决这个问题。  

    这个问题在 LMX2572中得到解决、我们有一个额外的寄存器 FSL_DEV_SCALE、以使更高的 FSK 偏差成为可能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    感谢您的回复。 我们将了解一下 LMX2572。

    Ward