请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2572 主题中讨论的其他器件:LMX2595
尊敬的支持团队:
我们希望将3个器件连接到共享相同 MISO 信号通道的 SPI。
设置为读回模式时、CS 期间的 MUXOUT 高阻抗是否未激活?
如果是、我认为我们只需将3个器件连接到 MISO 即可。
如果没有、我认为我们应该添加缓冲区并使用相应的 CS 启用它们。
根据数据表中的时序图、MUXOUT 似乎始终驱动为低电平
仅当输出数据时、它才会驱动高电平。 任何有关高阻抗的声明
未激活、我找不到。
谢谢、致以诚挚的问候
Christoph