This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:LMX2572:当 CSB=高电平时 MUXOUT 高阻抗?

Guru**** 2553240 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/981401/lmx2572-lmx2572-muxout-high-impedance-when-csb-high

器件型号:LMX2572
主题中讨论的其他器件:LMX2595

尊敬的支持团队:

我们希望将3个器件连接到共享相同 MISO 信号通道的 SPI。

设置为读回模式时、CS 期间的 MUXOUT 高阻抗是否未激活?

如果是、我认为我们只需将3个器件连接到 MISO 即可。

如果没有、我认为我们应该添加缓冲区并使用相应的 CS 启用它们。

根据数据表中的时序图、MUXOUT 似乎始终驱动为低电平

仅当输出数据时、它才会驱动高电平。 任何有关高阻抗的声明

未激活、我找不到。

谢谢、致以诚挚的问候

Christoph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christoph、

    通常 MUXout 始终为推挽式。

    不过、您很幸运:在过去48小时内、我发现通过更改未公开的位(R1[3]=0)、MUXout 输出可以更改为 Hi-Z

    我们正在创建一个数据表更新来披露该位、并提供一些有关如何使用该位的指导。 目前、请参阅以下 E2E 主题、获取有关如何对三态位进行编程以使器件能够正确生成 SDO 总线的初步指导。 尽管该线程描述了 LMX2595、但相关寄存器是相同的、相关位处于相同的位置。

    LMX2595:CSB 线路通信

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Derek、您好、非常感谢您提供的这些信息。 这很有帮助。 此致 Christoph