This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:相位噪声性能验证

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594EVM, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/980831/lmx2594evm-verification-of-phase-noise-performance

器件型号:LMX2594EVM
主题中讨论的其他器件: LMX2594

我们最近购买了2个 LMX2594EVM 器件。 我浏览了用户指南、并尝试复制图9 (14GHz 时的相位噪声)中显示的结果、以确保器件在规格范围内运行。 我下载了 TICsPro、能够与评估板正常通信。 我加载了默认配置(但将输出多路复用器设置从"通道分频器"更改为 VCO、以查看输出端的14GHz 信号。
我使用的是100MHz 外部振荡器、它在偏移>=1kHz 时符合附录 D 中列出的规范。 我注意到、我测量的"平坦区域"中的相位噪声(即100kHz 偏移)比图9中显示的值高大约2-3 dB (数据表中的-105至-106与-108dBc/Hz) 在10MHz 偏移时、频率提高约3dB (数据表中为-113与-116dBc/Hz)。 这是否在设备之间的正常变异范围内? 我将使用频谱分析仪测量相位噪声。
我还看到了很多杂散信号、尤其是在10kHz 和20kHz 之间。 我注意到、将手握在评估板上可以最大限度地降低这些虚假信号的水平。 评估板是否应该如此敏感?
在用户指南的图9中、输出功率列为~ 0dBm。 在我的设置中、RFOutA 连接器的输出功率约为- 1dBm。
我认为这些装置应该是什么、或者您能提出任何建议吗?
感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我认为1dB 的变化是合理的。 您可以尝试增大参考时钟振幅吗? 目标是提高压摆率、这可能是降低相位噪声的原因。  

    我不知道、10k 和20kHz 之间的杂散可以通过屏幕快照发送给我吗?

    同样、输出功率的1或2dB 变化是合理的、实际上、这可能只是测试设备问题、或者器件长时间运行后发热。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。  我现在的访问权限有限、但只要我能够访问、我就会看到屏幕截图。  您能否为该基准推荐合理的功率级别?  我认为我使用的正弦信号为0dBm。  我在 LMX2594 EVM 的用户指南中未看到推荐值。   从 PLL 芯片本身的数据表中、最大基准电压列为2Vpp。  我假设这是100欧姆的差分值。  我将单端连接到电路板、因此我假设50欧姆电阻的最大电压为0.5 Vp 或4dBm。  是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    0dBm -> 0.63Vpp 单端。 数据表要求0.4Vpp 至2Vpp。 如果可能、您可以将其设为10dBm。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好、 很抱歉耽误您的回答。  我尝试将基准功率级别从0dBm 提高到8dBm。  我没有注意到相位噪声特性的任何显著变化。  在100kHz 偏移时、我仍然看到~-105dBc/Hz 至-106dBc/Hz 的值、而用户指南显示了-108dBc/Hz。  这是否在设备的正常变化范围内、或这是否表示存在问题?

    请注意、我在7GHz 下执行了测量、方法是使用除以2而不是 VCO OUT。  当我这么做时、我发现100kHz 偏移时的相位噪声为-113.5dBc/Hz。  由于这是 VCO 输出的分频输出、因此似乎有道理、因为在14GHz 时比用户指南中显示的值低大约6dB、即 i-108-6 =-114dBc/Hz。   分频器可能会增加少量相位噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    分频器会增加一些小噪声、但在100kHz 偏移时、您可能无法看到差异。  

    您的14GHz 规格有多好? 到目前为止、我们使用 E5052测量相位噪声、不确定在相位噪声测量中合适的规格 A 是否与之兼容。