Other Parts Discussed in Thread: LMX2594EVM, LMX2594
主题中讨论的其他器件: LMX2594
我们最近购买了2个 LMX2594EVM 器件。 我浏览了用户指南、并尝试复制图9 (14GHz 时的相位噪声)中显示的结果、以确保器件在规格范围内运行。 我下载了 TICsPro、能够与评估板正常通信。 我加载了默认配置(但将输出多路复用器设置从"通道分频器"更改为 VCO、以查看输出端的14GHz 信号。
我使用的是100MHz 外部振荡器、它在偏移>=1kHz 时符合附录 D 中列出的规范。 我注意到、我测量的"平坦区域"中的相位噪声(即100kHz 偏移)比图9中显示的值高大约2-3 dB (数据表中的-105至-106与-108dBc/Hz) 在10MHz 偏移时、频率提高约3dB (数据表中为-113与-116dBc/Hz)。 这是否在设备之间的正常变异范围内? 我将使用频谱分析仪测量相位噪声。
我还看到了很多杂散信号、尤其是在10kHz 和20kHz 之间。 我注意到、将手握在评估板上可以最大限度地降低这些虚假信号的水平。 评估板是否应该如此敏感?
在用户指南的图9中、输出功率列为~ 0dBm。 在我的设置中、RFOutA 连接器的输出功率约为- 1dBm。
我认为这些装置应该是什么、或者您能提出任何建议吗?
感谢你的帮助。