This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:在 L 频带应用的分频器模式下使用 PLL 时减少谐波

Guru**** 2864270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/978568/lmx2595-reduction-of-harmonics-when-pll-is-used-in-divider-mode-for-l-band-application

器件型号:LMX2595

我在定制电路板上附加了几个经过1550 MHz 测试的图。 相位噪声符合规格。 我担心频谱。 是否有任何可以使频谱更清晰的设置。 相同的 PLL,我使用640 MHz,频谱变得更差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vikas、

    您是否还可以发送.TCS 文件以供我们查看 TICSPRO 上的其他设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    先生

    我已附上我在评估板中使用的文件。 在该频率下预期更好的结果。 对于我的定制板、我在输出端使用变压器。

    e2e.ti.com/.../1550.tcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vikas、

    您的问题是如何减少谐波? 这必须在外部完成、在设计用于处理谐波的芯片中没有可配置的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是否意味着、对于 PLL、在较低频率下的谐波更高。 正如我在数据表中看到的、声称的谐波大于20。 但对于1550 MHz 和640 MHz、我得到的值大约为6到7 dB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vikas、

    使用变压器时、电路板的频率是否为6dBc 至7dBc? EVM 的谐波电平是多少?

    您可以尝试一个更改(但我不记得这是否会对谐波产生任何影响)、将频道分频器设置为8 (1550MHz)和16 (640MHz)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    先生

    使用 EVM、该值会降至3至4。 仅限。 在考虑单端时、情况就是如此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vikas、

    要尝试的几件事:

    1: 将通道分频器设置为1550MHz 时为8、将640MHz 时为16。

    2.当您在 RFoutA_P 输出端进行测量时,是否终止了 RFoutA_M? 借助 EVM、您可以将 SMA 负载连接到_M SMA 连接器。