This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1981:电路设计验证

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1981

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/979313/lmh1981-circuit-design-verification

器件型号:LMH1981

尊敬的团队

我在同步分离器设计的应用中使用 LMH1981 IC。 在这里、我要将 HSOUT 和 VSOUT 馈送到 FPGA。

但在数据表的第18页中、它 kΩ"所有输出信号的电阻负载应约为10k Ω、电容负载小于10pF、包括寄生电容、以实现最佳信号质量。"

但在本参考设计中、我找到了这些负载电路。

请告诉我是否需要这些负载端接、为什么?

我已经连接了我的设计电路供您参考、如果设计中需要偏差、请告诉我

谢谢、此致

巴尔卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Balkis、

    我们没有理由在第18页发表这种声明、尽管从数据表声明中可以看出、这似乎与最佳计时抖动性能相关。 这是可选的、因为我们提供的 EVM 不提供这些设置。

    我在图2中看到的与 OUT 测试电路的唯一区别是从原理图上的'CVBS/Y/G'或'TRI_LEVEL_INPUT'到接地。 请确保您的阻抗与此匹 配、因为此处需要75欧姆同轴电缆连接、或者需要布线到另一个器件、并且我无法看到'TRI_LEVEL_INPUT'端接的位置。

    未使用的输出引脚9 (视频格式)、12 (复合同步)、13 (突发/后沿计时)和14 (奇数/偶数字段)可以保留为相同的状态、但如果您也希望监控复合同步、则可以遵循与 VSOUT 和 HSOUT 相似的终止规则。

    希望这对我们有所帮助!