Other Parts Discussed in Thread: CDCE913
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CDCE913 您好!
我在通过 I2C 接口读取 CDCE913寄存器时遇到问题。 我已经检查了示波器中的 I2C 信号、它对我来说看起来是正确的、但是在读取操作结束时我收到了一个 NotAcknowledge。 请帮助我指出哪些操作不正确?
hier 读取寄存器0x02的示例。 CDCE913组件尚未配置、且具有默认配置。
非常感谢
生物