This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE913:无法通过 I2C 读取寄存器?

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE913

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/978019/cdce913-cannot-read-register-throuh-i2c

器件型号:CDCE913

您好!

我在通过 I2C 接口读取 CDCE913寄存器时遇到问题。 我已经检查了示波器中的 I2C 信号、它对我来说看起来是正确的、但是在读取操作结束时我收到了一个 NotAcknowledge。 请帮助我指出哪些操作不正确?

hier 读取寄存器0x02的示例。 CDCE913组件尚未配置、且具有默认配置。

非常感谢

生物

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bien 您好、

    这个序列看起来正确、时序看起来是100kHz 并且在技术规格范围内。

    根据此处的 TI 应用手册 、此操作看起来正常。 尽管数据表未在这些编程序列中指定 NACK 或 ACK。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    我发现了错误、它是命令代码中的字节/块读取/写入位。 默认情况下、它的值为0、表示在我希望读取一个字节时读取一个块。

    谢谢。

    生物