尊敬的先生/女士:
我正在尝试确定使用 PLL1和 PLL2设计/仿真 LMK04832的正确过程。
(1)设计包含环路滤波器的 PLL1
(2)为 PLL1导出 VCO 相位噪声
(3)设计 PLL2。
(4)针对 PLL2从(2)加载 VCCO 相位噪声
(5)设计 PLL2环路滤波器。
我连接了功率点、显示了步骤。
Joe、您好
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Joe、您好!
步骤看起来正常。 您还需要在步骤(1)中导入 OSC 相位噪声和 VCO 相位、以准确地对噪声输入和外部 VCO 进行建模、并观察环路滤波器对清除输入抖动的影响。 此外、在保存用于导入到 PLL2的 OSC 源噪声的 PLL1输出时、可以取消选中启用输出/分频器噪声。
您可能需要将环路带宽设置为"Auto"并重新计算、以获得一些实际的环路滤波电容器组件值。 通常、设计60至80度的相位裕度以实现稳定性。
此致、
通道
您好、Lane、
感谢你的答复。
是自动尝试的、但抖动非常高。
我是否需要从 PLL1导出单独的文件以用于 OSC、PLL 和 VCO? 然后将各个文件读取到 PLL2中?
我还上传了 PLL1和 PLL2。
e2e.ti.com/.../10MHz_5F00_LMK04832.zip
Joe、您好
Joe、您好!
我在 PLLatinum Sim 中检查了您的文件。 限制环路带宽(LBW)将为环路滤波器产生最佳结果、而不是使用自动开启环路带宽。 我还使用了电容值步长= 10%、电阻值步长= 1%。 在0.001kHz 至0.1kHz 的 LBW 限制下、对于环路滤波器组件值合理的 PLL1、抖动为113.9fs。
对于 PLL2、我认为您希望使用 VCO1选项、而不是外部 VCO。 对于 PLL2 LBW、您可能会使用100kHz 至400kHz 的限制。
当您导出 PLL1相位噪声(数据导出->导出跟踪->相位噪声总计、未选中启用输出/分频器噪声)时、将其导入为 PLL2的输入源(OSC)噪声
此致、
通道