This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:锯齿波生成

Guru**** 2542620 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/975894/lmx2594-sawtooth-wave-generation

器件型号:LMX2594
Thread 中讨论的其他器件:LMX2491

您好!

能否在200us 内生成5.8GHz 至6GHz 范围内的连续锯齿波形输出频率?  

此致

Sushant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sushant、

    VCO 必须以 μ 200µs 的单位将其频率从11.6G 扫描到12GHz。 扫描范围为400MHz、对于线性频率扫描而言太大。 因此、扫描期间需要进行多次 VCO 校准。 由于我们必须预留足够的时间来完成 VCO 校准、因此您最终将获得频率扫描等阶梯。 这是可以接受的吗? 如果您需要线性斜坡、则必须使用 LMX2491 +外部 VCO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应、

    是否有任何工具可仿真 LMX2491的波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sushant、

    我们有用于环路滤波器设计的 PLL SIM。 这就是我们为 LMX2491准备的所有内容。

    我们还有一个适用于 LMX2492Q 的 IBIS 模型、可用于 LMX2491。