This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:MUXOUT 引脚配置

Guru**** 2854810 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/975465/lmx2595-muxout-pin-configuration

器件型号:LMX2595

大家好、团队、

你好。

我的客户正在使用 LMX2595并尝试 以100MHz 的频率基准检测电源故障。 MUXOUT 引脚可配置为锁定检测模式(Lock=1、unlock=0)、但当频率基准关闭时、其电平始终开启。
如何检测频率基准是否关闭?

此致、


Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    请参阅第7.3.5.2节:回读、因为这包括将 MUXOUT_SEL 设置为回读状态可以执行的操作。 这包括从 VCO 读取、间接 VTune 以及在未锁定的情况下关闭输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    能否设置 R59、LD_TYPE = 0x1? 这是一个更精确的锁定检测设置。