Other Parts Discussed in Thread: LMX2595
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2595 大家好、团队、
你好。
我的客户正在使用 LMX2595并尝试 以100MHz 的频率基准检测电源故障。 MUXOUT 引脚可配置为锁定检测模式(Lock=1、unlock=0)、但当频率基准关闭时、其电平始终开启。
如何检测频率基准是否关闭?
此致、
Renan