Other Parts Discussed in Thread: LMX2592, LMX2592EVM
您好、请帮助回答以下有关 LMX2592 VCO 泄漏的问题。
首先、是否有 VCO 泄漏规格? 当 LMX2592EVM 板以5497MHz 运行时、 我在 A+端口(SMA 连接器)处测量了-5dBm、 但我也在 B+ SMA 连接器处测量了-38dBm、在100MHz 参考时钟输入 SMA 连接器处测量了-50dBm。 我是否可以假设端口 B+处的 VCO 泄漏大约为35dB? VCO 信号似乎也通过 PCB 耦合到 SMA 连接器。
第二:如何进一步抑制这种泄漏。 是否有任何寄存器配置? 我有一个需要使用数字衰减器将 LMX2592LMX 输出衰减至-80dBm 的应用。 但是、可能由于 VCO 泄漏耦合或其他耦合路径、我无法达到如此低的水平、因为泄漏/耦合信号主导输出、即使我将主信号路径上的衰减设置为>80dB 也是如此。
谢谢
X.B