This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:如何抑制 PCB 上的 VCO 泄漏

Guru**** 2930010 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2592, LMX2592EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/974841/lmx2592-how-to-suppress-vco-leakage-on-pcb

器件型号:LMX2592

您好、请帮助回答以下有关 LMX2592 VCO 泄漏的问题。  

首先、是否有 VCO 泄漏规格?  当 LMX2592EVM 板以5497MHz 运行时、 我在 A+端口(SMA 连接器)处测量了-5dBm、 但我也在 B+ SMA 连接器处测量了-38dBm、在100MHz 参考时钟输入 SMA 连接器处测量了-50dBm。  我是否可以假设端口 B+处的 VCO 泄漏大约为35dB?  VCO 信号似乎也通过 PCB 耦合到 SMA 连接器。  

第二:如何进一步抑制这种泄漏。 是否有任何寄存器配置?  我有一个需要使用数字衰减器将 LMX2592LMX 输出衰减至-80dBm 的应用。 但是、可能由于 VCO 泄漏耦合或其他耦合路径、我无法达到如此低的水平、因为泄漏/耦合信号主导输出、即使我将主信号路径上的衰减设置为>80dB 也是如此。  

谢谢

X.B   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaobo、

    如果不使用 RFoutB、请设置 OUTB_PD = 1并按照数据表第7.3.9节的说明设置分配路径寄存器;引脚可以悬空。  

    我假设衰减器位于 RFoutA 上、为什么 RFoutB 上的泄漏很重要?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。   我已经禁用了 B 输出。 我认为 VCO 泄漏可能耦合在 LMX2592的多个引脚上、因此 VCO 泄漏似乎遍布 PCB 板、 这就是测量所有射频 SMA 连接器(在 LMX2592EVM 上)上的泄漏的原因。

    对于我的应用、我想知道相对于 A+输出电平(-35dBc?)、这个 VCO 泄漏电流的技术规格是多少。  我正在寻找抑制 VCO 泄漏的方法、即使牺牲输出电平也是如此(到目前为止、我已经处于功率设置为0)。   目前、我认为 PCB 板上有两条路径: (1)带有80dB 衰减 器的 A+输出到 SMA 连接器(2)通过 PCB 从 LMX2592引脚耦合到 SMA 连接器的 VCO 泄漏。    当路径1衰减设置为 max 时、路径2开始占主导地位

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Xiaobo、

    请给我们一小段时间回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaobo、

    您不使用 RFoutB 并使其断电、您是否使引脚悬空而没有任何 PCB 迹线?

    如果您降低 RFoutA (outa_PD = 1)、您在衰减器前后测量了多少输出功率? 如果断开衰减器、可以测量多少输出功率?

    BTW、您是否使用 RFoutA 单端? 您如何处理未使用的引脚? 由于它是一个差分缓冲器、未使用的引脚需要上拉和端接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Noel

    感谢您的回复。   我在 RFoutAM 有一个 SMA 连接器、因此我使用50 Ω 负载对其进行端接。

    对此主题没有进一步的询问。  

    谢谢

    Xiaobo