This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5B12204:时钟光源同步到 GPS 1PPS 时钟。

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK5B12204, LMK05318B, LMK05028

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/972031/lmk5b12204-clock-gernerator-sync-to-a-gps-1pps-clock

器件型号:LMK5B12204
主题中讨论的其他器件: LMK05318BLMK05028

您好、专家、  

我们希望使用 LMK5B12204来生成高频时钟(10M、40M 等)、并且上升沿需要与 GPS 1PPS 时钟对齐。  因此、所有具有 GPS 1PPS 时钟的独立系统都可以获得精确的相位对齐时钟。 此芯片能否实现 此目标?

另一个问题是、这个芯片的频率/温度变化是什么? 我们是否可以使用它来替代 TCXO 晶体振荡器?  

谢谢

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:  

    那么、目的是使用1pps 作为该器件的基准输入、并使输出(10MHz、40MHz 等)相位与输入对齐(每1000万个周期)?  

    我认为这意味着零延迟模式-这不是 LMK5B12204的理想模式-但我将等待您确认。  

    温度等级为-40C - 85C。  

    DPLL 锁定后的频率-输出将与基准输入源的值保持在0ppm。 因此、您将需要一个 XO 来锁定 APLL (这可以是50ppm)、并需要一个基准输入来锁定 DPLL。 输出频率误差将取决于基准输入。 然而、为了实现理想频率、DCO 模式(数字控制振荡器)将允许基准源的 ppb - ppm 校正。  

    谢谢、此致、

    Amin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amin:  

    是的、我希望所有输出都与这个1PPS (来自 GPS 模块)每1千万个周期进行相位校准。  您是否意味着一个器件的输出正常、但如果由于其考虑不足的延迟而有多个器件、则不适用于所有输出?  如果是、此类应用的 TI 器件是 sumitalbe?  

    谢谢

    Peter  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:  

    是的、因此我们器件上的这个特性将被称为零延迟模式-使输出与输入保持一致。 遗憾的是、这不是绝对零-这只是意味 着从输入到输出的确定性延迟。 因此、从这个意义上讲、它不会提供您需要的-绝对对齐。  

    此外、LMK5B12204没有此功能。  

    LMK05318B 仅在 OUT_7上支持此功能、但零延迟模式存在+/-1 VCO 时钟的误差。 关于它是出现+1 VCO 时钟、-1VCO 时钟还是与 VCO 时钟"对齐"的统计概率(分布相当均匀)、这同样意味着一个确定性偏移。  

    LMK05028在所有输出上都支持零延迟模式、并且没有错误。 但是、它不是绝对零-一旦实现零延迟模式、输入和输出之间就会存在固有偏移。 数据表中指定了这一典型值为2ns 的值。  

    谢谢、此致、

    Amin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amin:  

    感谢您的澄清。 LMK05028似乎更合适。 您可以帮助检查 ADI 部件 AD9544吗? 它具有零延迟特性。  我们希望使用最佳解决方案。 我们现在已经在板上安装了足够多的 TI 器件:)

    www.analogue.com/.../ad9544.html

    谢谢

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:  

    LMK05028可能是 一个可靠的解决方案。 AD9544具有更多输出(10与8)、功耗更低、但抖动与5028类似。 这完全取决于所需的配置。  

    谢谢、此致、

    Amin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amin:  

    我将考虑 LMK05208。 为了实现40MHz 相位对齐输出、将有2个输入

    1.一个1PPS 型 GPS 模块

    2. TCXO lscillator 的40MHz 时钟、 https://www5.epsondevice.com/en/products/tcxo/tg7050skn.html

    1PPS 将连接到 IN0引脚、40MHz 时钟将连接到 TCXO_IN 引脚、并使 XO 引脚保持未连接状态。 如果选择 OUT4/5作为零延迟、OUT4/5引脚将提供相位对齐40MHz。  这样的连接是否正确?  

    顺便说一下、如果选择 OUT4/5作为零延迟源、 这是否意味着 OUT6和 OUT7即使配置了相同的频率也不与 OUT4/5对齐? 如果是、OUT6和 OUT7不能是相位对齐的输出源、对吧?

    谢谢

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    XO 连接是绝对必要的。 没有 APLL 将不会锁定。  

    TCXO 输入用于3环路模式下的 TCXO DPLL -我认为您不需要这种模式。 您仍然可以将 TCXO 用于 XO 输入。  

    是的、在零延迟模式下、一旦 DPLL 锁定、所选输出将提供从输入到输出的确定性延迟。  

    关于在零延迟时未选择的其他输出-我相信您是正确的。 我们可以正常同步输出-这意味着输出在启动后(APLL 锁定时)立即出现。 但是、由于零延迟会将所选输出的相位更新到相对于输入的特定位置-我相信此时您会失去与其他通道的对齐。 我将对此进行仔细检查。  

    谢谢、此致、

    Amin