This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592EVM:LMX2592滤波器设计建议

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/974008/lmx2592evm-lmx2592-filter-design-advice

器件型号:LMX2592EVM
主题中讨论的其他器件:LMX2592

尊敬的先生/女士:

我正在使用 LMX2592、通过 PLLatinum Sim、我成功地设计了滤波器、如下所示:

1.我需要帮助进行审查、因为我们需要尽可能低的噪声、我们可以设置的最低最佳电荷泵电流是多少?  

使用以下设置、如何将这些设置转移到 LMX2592评估套件进行测试?   

此致、

Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Felix、

    我不建议将电荷泵增益乘法器设置为 x2.5、我将粘在 x1上。  

    随附的是.TCS 和.sim 文件。 请注意、在此设计中、环路滤波器不同于 EVM 默认值、您必须修改 EVM。 在进行修改之前、您可以先进行测量、以便查看与新设计的差异。

    e2e.ti.com/.../e2e_5F00_2592.tcse2e.ti.com/.../e2e_5F00_2592.sim