This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:"足够的时间"在步骤1和2之间

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/973825/lmx2594-sufficient-time-between-steps-1-and-2

器件型号:LMX2594

你(们)好

LMX2594在"锁定问题和 lmx2594的杂散"问题中、Noel-San 回答如下。

--------------------------------------
3. 10ms 等待时间是可选的,旨在确保
在执行另一个 VCO 校准之前、内部 LDO 已经被稳定。
如果您在 Vcc 上电和第一次寄存器写入(在步骤1和2之间)之间有足够的时间、
您不需要第5步和第6步。
--------------------------------------
e2e.ti.com/.../3121660

在不需要执行步骤5和6操作的情况下、
答案是、如果在步骤1和2之间有"足够的时间"、则可能会出现这种情况。
这"足够的时间"有多长时间?
我想知道实际时间。

最恰当的考虑
自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Cafain,

    我们没有在步骤1和2之间所需的确切时间。 它取决于 Vbias 引脚上使用的电容器。 对于在 EVM 上设计的电容器、我们发现10ms 是安全的带余量时间、但实际偏置电压可能在10ms 以上稳定。 确定等待时间的最佳方法是监控和比较 VBIAS / VREG 引脚的偏置电压(表41)。 引脚的偏置电平)、并确保它们在步骤6之前都是稳定的。

    谢谢、

    Vibhu