请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2594 你(们)好
LMX2594在"锁定问题和 lmx2594的杂散"问题中、Noel-San 回答如下。
--------------------------------------
3. 10ms 等待时间是可选的,旨在确保
在执行另一个 VCO 校准之前、内部 LDO 已经被稳定。
如果您在 Vcc 上电和第一次寄存器写入(在步骤1和2之间)之间有足够的时间、
您不需要第5步和第6步。
--------------------------------------
e2e.ti.com/.../3121660
在不需要执行步骤5和6操作的情况下、
答案是、如果在步骤1和2之间有"足够的时间"、则可能会出现这种情况。
这"足够的时间"有多长时间?
我想知道实际时间。
最恰当的考虑
自助餐厅