This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6208V1F:无法验证 Y6上的500MHz 输出-需要确认寄存器

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCM6208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/972910/cdcm6208v1f-cannot-verify-500mhz-output-on-y6---need-to-confirm-registers

器件型号:CDCM6208V1F
主题中讨论的其他器件:CDCM6208

我将 CDCM6208配置为在 Y0 (LVDS)上产生100MHz、在 Y6 (LVDS)上产生500MHz。 100MHz 正在工作、但没有证据表明500MHz 正常工作。 我怀疑它不是、因为它驱动一个不执行任何转换的 ADC。 此外、我可以在示波器上看到100MHz、但不能看到500MHz (我知道我的示波器太慢、无法真正看到它、但我无法检测到任何活动)。 因此、我正在寻找一位专家来检查我的寄存器(ini)文件、该文件是从 CDCM6208 EVM 软件(v3.24)应用程序导出的。

提前感谢...

寄存器0:0231
寄存器1:0000
寄存器2:0031
寄存器3:00F5
寄存器4:00AF
寄存器5:0003
寄存器6:0004
寄存器7:0001
寄存器8:0013
寄存器9:0201
寄存器10:0017
寄存器11:5254
寄存器12:0211
寄存器13:0003
寄存器14:A92A
寄存器15:0002
寄存器16:0000
寄存器17:0000
寄存器18:0253
寄存器19:00E4
寄存器20:2400
寄存器21:0000
寄存器40:0000
输入:
一次侧输入频率:10.
二次侧输入频率:10.
版本1
C1:0
R2:0
C2:0
R3:0
C3:0
电荷泵:0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    我遵循了您的配置、它与所需的频率不匹配。

    在此设置中、我有以下配置-尚未在范围上设置:

    您能否仔细检查此设置是否符合您的要求? 具体而言、在左下角、输出通道6设置为1.8V。 我想在转换到外部 ADC 时可能会缺少一些东西。

    如果不需要16.384MHz、我还建议禁用输出 Y7以获得最佳性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    感谢您查看此内容。 显示的设置对我来说是正确的。 我们希望 Y0上的100Mhz 能够驱动 FPGA 结构、我们希望 Y6上的500MHz 能够驱动由1.8V 供电的 AD9434 ADC。 我与电路板设计人员进行了检查、他确认他希望该时钟使用1.8V 电压。 我们还将 Y7用于指向/跟踪时钟(用于航天器)。 我确信500MHz 时钟正在运行(我最初的问题是、我的示波器速度不够快、无法看到它)、因为我最终看到来自 ADC 的数据、所以我认为这些设置必须正常。

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    在这种情况下、请忽略禁用 Y7的建议。

    感谢您告知我您的问题已解决、ADC 数据已显示!

    我将继续并关闭此主题、但如果需要、可以随时在 E2E 上再次发帖。