This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00308:输入 LVDS CLK 时的终端电路

Guru**** 2930980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK00308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/971889/lmk00308-termination-circuit-when-inputting-lvds-clk

器件型号:LMK00308

大家好、团队、

我的客户对 LMK00308的端接和耦合有疑问。

将100MHz CLK 从 LVDS 振荡器输入到 LMK00308时、请告诉我如何配置电路、例如它们之间的端接和耦合。

他们希望确认以下数据表、因为在 应用示例中、似乎只有一个向 LMK 输入单端信号和晶体的示例。

https://www.tij.co.jp/jp/lit/ds/symlink/lmk00308.pdf

此致、

梁太郎福井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryotaro、

    直流耦合 LVDS 输入的终端需要在 CLKinX 和 CLKinX*之间连接一个100欧姆电阻器。

    LVDS 输入和 LVDS 输出端接是相同的、因此下图(LVDS 输出端接的图像)是 LVDS 输入端接的良好表示。 CLKoutX/CLKoutX*将更改为 CLKinX/CLKinX*,LVDS 接收器将是 LMK00308,但 LVDS 输入的其他一切都是相同的。

    对于交流耦合 LVDS 输入,必须在 CLKinX 和 CLKinX*之间放置一个100欧姆电阻器,在 CLKinX 和 CLKinX*之前必须放置一个0.1 μ F 电容器,如下图所示。

    您拥有的数据表是正确的数据表。 由于 LVDS 输入和输出的端接是相同的、因此我们只有数据表中显示的 LVDS 输出端接。

    此致、

    起亚拉赫巴