Other Parts Discussed in Thread: BQ32000
大家好、
我们已将 BQ32000应用于我们的产品。
在上个月生产的某些产品中、当电源关闭时、RTC 复位出现问题。
通过分析、发现缺陷产品的 OSC 波形水平低于正常产品的波形水平。
对有缺陷产品进行的各种环境测试的结果未恢复正常。
当秒数的'STTO'位 Reg. 已更改为"1"、已确认 OSC 运行停止、IC 似乎正常运行。
当"STOPTO"位为秒寄存器时、OSC 运行。 已更改为"0"。 但是、缺陷现象仍然相同。
但是、当拆下并连接辅助蓄电池(CR2032)时、它会正常工作。
正常运行后、即使在各种测试中也不会重现缺陷现象。
这种现象的原因是什么
此致、