This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ32000:时钟放大器;计时论坛

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ32000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/968360/bq32000-clock-timing-forum

器件型号:BQ32000

大家好、

我们已将 BQ32000应用于我们的产品。
在上个月生产的某些产品中、当电源关闭时、RTC 复位出现问题。
通过分析、发现缺陷产品的 OSC 波形水平低于正常产品的波形水平。
对有缺陷产品进行的各种环境测试的结果未恢复正常。
当秒数的'STTO'位 Reg. 已更改为"1"、已确认 OSC 运行停止、IC 似乎正常运行。
当"STOPTO"位为秒寄存器时、OSC 运行。 已更改为"0"。 但是、缺陷现象仍然相同。
但是、当拆下并连接辅助蓄电池(CR2032)时、它会正常工作。
正常运行后、即使在各种测试中也不会重现缺陷现象。
 这种现象的原因是什么

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    良好器件上的 OSC 波形的振幅是多少?

    移除并连接电池后、器件是否由 VCC 供电?

    RTC 复位到底发现了什么问题? 时间读数是否有问题?

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    良好器件上的 OSC 波形的振幅是多少?

    良好- 340mV、NG - 110mV

    请参阅下面的波形。

    移除并连接电池后、器件是否由 VCC 供电?

    不。不是。

    我们无法执行该测试、因为没有 NG 样本。

    RTC 复位到底发现了什么问题? 时间读数是否有问题?

    由于"for"标志、MCU 无法从 RTC 读取时间。 因此、每次打开系统时、MCU 都会显示初始化时间。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。 我更好地理解问题。

    在有缺陷的系统上、振荡器在关闭之前是否具有340mV 摆幅?

    是否重新连接了相同的电池? 还是充满电的新电池?

    您能否共享晶体的原理图和数据表?

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在有缺陷的系统上、振荡器在关闭之前是否具有340mV 摆幅?

    ->无论有无 VCC、它始终保持110mV 的摆幅。

    是否重新连接了相同的电池? 还是充满电的新电池?

    ->电池电量相同。  

    您能否共享晶体的原理图和数据表?

    -> 请参阅以下图片。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我缺少晶体的数据表(CS-306)、因此我再次上传图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对这里的答复拖延表示歉意。 我不确定是什么导致了这个问题。 您是否有调试的任何更新?

    需要注意的一点是、重新连接备用电源后、器件在 VCC 上的最小脉冲为1ms。 数据表第8.2.2.3节对此进行了详细说明。 当您重新连接电池并且故障行为消失时、请尝试应用 VCC。 这应该会降低电流消耗、如果它影响器件行为、我对此感兴趣。 此外、什么是电池电压?

    对于原理图、可以取消填充 C502和 C503、因为晶体的负载电容已经与晶体振荡器相匹配。

    请发送电子邮件 至 cts_rtc_nt_flex@list.ti.com、我们可以提供其他支持。

    此致、
    通道