请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2571 大家好、
客户需要接收的频率为326M ~ 396M、客户需要发送的频率为400 ~ 470M。 但是、配置寄存器后、发送锁定范围仅为400-466M、接收频率仅为326-392M。 寄存器配置已经被修改 EXTVCO_CP_GAIN,EXTVCO_CP_IUP 和 EXTVCO_CP_IDN 等等、但是不管如何更改、结果是一样的、有几个 MHz 不能被锁定。
使用外部 VCO。 一些硬件信息如下:
CV 电压范围0-5V (对应于接收频率310M-410M、对应于发射频率390-485M)、我们需要对应于电压1-4V 的频率
反馈环路 Fin =-40dBm。