This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:有几个 MHz 无法锁定

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/970182/lmx2571-there-are-several-mhz-that-cannot-be-locked

器件型号:LMX2571

大家好、

客户需要接收的频率为326M ~ 396M、客户需要发送的频率为400 ~ 470M。 但是、配置寄存器后、发送锁定范围仅为400-466M、接收频率仅为326-392M。 寄存器配置已经被修改 EXTVCO_CP_GAIN,EXTVCO_CP_IUP 和 EXTVCO_CP_IDN 等等、但是不管如何更改、结果是一样的、有几个 MHz 不能被锁定。

使用外部 VCO。 一些硬件信息如下:

CV 电压范围0-5V (对应于接收频率310M-410M、对应于发射频率390-485M)、我们需要对应于电压1-4V 的频率

反馈环路 Fin =-40dBm。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    fin =-40dBm、不是拼写错误?

    326MHz、392MHz、400MHz、466MHz 时的 VTune 电压是多少?

    VcpEXT 引脚的电源电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    感谢你的答复。 已找到问题。 这是一个硬件问题。 它与 LMX2571无关