请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK05318B 您好!
我的客户希望使用 LMK05318B 生成122.88MHz 时钟、参考 GPS 的1pps siganl。
1. LMK05318B 是否是上述应用的最佳解决方案? 如果您有更好的产品、请推荐。
2.您能否为应用提供参考设计材料?
2.能否提供 TICS Pro 的示例配置文件?
谢谢你。
JH
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.